This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD204:10G 以太网的 ESD 保护

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558006/esd204-esd-protection-for-10g-ethernet

器件型号:ESD204


工具/软件:

您好、  

我是否可以知道我们是否可以将 ESD204 用于 10G 以太网应用? 由于 10G 以太网使用 PAM-16、每条绞线上的信号频率应低于 1G、ESD204 似乎可以使用。 还有什么我需要考虑的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    ESD204 可支持这些速度。 该器件支持每通道 10G、因此我没有看到任何问题。 唯一需要考虑的是钳位电压。 我们建议 ESD 二极管的钳位电压等于或小于需要保护的下游 IC 的绝对最大值。  

    此致、

    McKenzie