This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:如何增强 EMC 性能

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558600/tcan1145-q1-how-to-enhance-emc-performance

器件型号:TCAN1145-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户 (CosMX) 想知道除了 在 CANH/CANL 中添加 CM 扼流圈和磁珠之外、如何增强 EMC 性能? 他们的终端客户不允许 在他们的项目中使用 CM 扼流圈解决方案和磁珠。 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    他们正在进行哪种 EMC 测试? 通过优化布局可以提高 EMC 性能、但仍需要扼流圈才能通过市场上所有收发器的传导发射测试。

    此致、

    Sean