This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS1:与 lvds2.5V (2.5V LVDS +/2.5V LVDS -) 的兼容性?

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT2, SN65LVDS1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558154/sn65lvds1-compatibility-with-lvds2-5v-2-5v-lvds-2-5v-lvds--

器件型号:SN65LVDS1
主题中讨论的其他器件:SN65LVDT2

工具/软件:

我尝试使用 SN65LVDS1 和 SN65LVDT2 配置一个 LVDS2.5V 接口。

是否可以使用 SN65LVDS1(电源+2.5V)和 SN65LVDT2(电源+3.3V)来使其与 LVDS2.5V 接口电路兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    是的、这样可行。 LVDT2 可接受 0 至 Vcc-0.8 相对于 GND 的任何输入电压。 LVDS1 的最大输出电压为 454mV、最大共模电压为 1.375V。 这样、我们得到的最大单端电压为 1.375 +(0.454 / 2)= 1.602V、这在规格范围内。  

    此致、

    马特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Matt、

    为什么会实现? 这样做的基础是什么? 是否有详细的参考资料?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:  

    其基础是 下面重点介绍的规格:

    如果接收器的 Vcc 为 2.5V、这意味着由于 2.5-0.8 = 1.7、器件上的任何输入引脚都可以承受 1.7V 的电压(请参考输入引脚规格)。 您可以通过以下公式计算驱动器输出的最大单端电压:  

    最大单端电压= V_OC +(V_OD/2)

    这就是我在上一个响应中用于得出 1.602V 答案的公式。 由于 1.602 小于 1.7、因此该器件在规格范围内使用。 因此、这是一个有效的用例。  

    此致、

    马特