This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:在初始化期间丢失通信

Guru**** 2551300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558456/ds90ub953-q1-lose-communication-during-the-initialization

器件型号:DS90UB953-Q1


工具/软件:

电气分析 I2C 测试

失败、使用逻辑分析仪获取 I2C 信号、它在初始化期间显示通信中断、并在摄像头连接到 ECU 模块时复位、

故障、当故障出现时、LVDS 信号会下降

  • 阻抗测试通过。
  • 二极管测试通过
  • Voltaje 失败、DLANE 2 P 没有电压(引脚 31 CSI_D2P)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要您的建议、以便在继续进行 ABA 测试之前执行任何测试或测量、我们需要避免丢失证据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    我需要更多详细信息。 好像您正在将 953 摄像头模块连接到 ECU 模块上的相应解串器。 您知道连接的是什么解串器吗?

    I2C 通信在哪里发生故障? ECU 何时与解串器通信? 解串器? 还是图像传感器?

    Voltaje 失败、DLANE 2 P 没有电压(引脚 31 CSI_D2P)

    您能详细说明一下这意味着什么吗?  

    您是否在探测这些引脚并获得 0V 电压?

    如果 MIPI 发送器(例如图像传感器)未正确通电且未输出任何电压、通常会发生这种情况。

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您讨论的是 Hich LVDS 信号吗? 您是否在谈论串行器和解串器之间的锁定丢失? 953 器件的引脚 1、2、3、4 在故障出现时、信号会下降

    您知道连接的是什么解串器吗?  DS90UB954Q

    您能详细说明一下这意味着什么吗? 已知良好的单元 0.60V/可疑单元 0.03V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    [报价 userid=“668522" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558456/ds90ub953-q1-lose-communication-during-the-initialization/5998356 ]已知良好的器件.60V/可疑器件.03V

    是否使用高速探头探测这些 MIPI CSI 信号? 您能否提供示波器捕获的图像?

    我们通常期望信号如下所示:

    在低功耗(无数据传输)情况下、我们预计电压约为 1.1V。 在有效数据传输中、我们预计差分电压介于 140mV 至 270mV 之间、共模电压介于 150mV 至 250mV 之间。 您是否在通过或失败的案例中看到了类似的情况?

    953 也只是用作 MIPI 接收器。 当它通过 MIPI 发送器接收视频数据时、它将实现端接并接收数据。 您能否确认所有 953 电源轨都保持稳定并且已遵循上电序列?

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    我们会采纳您的建议并尽快回来、  

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当您可以分享有关示波器捕获和测量设置的更多信息时、敬请告知。