This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:在严苛的 EMC 标准环境中通过同轴电缆支持 FDP LINK III

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558464/ds90ub960-q1-working-with-fdp-link-iii-over-coax-in-harsh-emc-standards-environment

部件号:DS90UB960-Q1


工具/软件:

我们使用 DS90UB960WRTDTQ1 将 MIPI 摄像头连接到 Jetson 远距离器件。  

使用 RG316 同轴电缆、一侧为 SMA、Jetson 侧为多同轴电缆引脚连接器。  

由于同轴电缆 的辐射很强(可能来自其屏蔽层)、我们在克服恶劣的 EMC 标准方面遇到了挑战。

可以使用哪些方法来降低辐射信号、从而通过低阈值辐射发射测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido:

    或将 MIPI 相机连接至 Jetson 设备。

    距离是多少?

    使用 RG316 同轴电缆、一侧为 SMA、另一侧为 Jetson 一侧为多同轴电缆插针连接器。  [/报价]

    您是否意味着使用同轴电缆将 UB960 的 MIPI CSI-2 输出连接到 Jetson MIPI CSI-2 输入?

    您使用的每通道 CSI 速率是多少?  

    UB960 上使用的 REFCLK 频率是多少? 您是否有此振荡器的数据表?

    您如何确保 RE 问题来自 CSI-2 接口、而不是来自摄像头到 DES 链路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hamzeh Jaradat 。

    预期距离可达 15 米。

    RG316 同轴电缆用于 FPD 链路、以连接串行器和解串器。  

    串行器位于 连接到摄像头传感器 MIPI 的摄像头侧。  

    解串器位于其载板上的 Jetson 侧、通过 MIPI 连接到 Jetson。  

    我们希望利用完整的 FPD 链路可用速率 (~4Gbps)。

    RE 问题肯定来自 FPD 链路接口、而不是 MIPI CSI、因为 MIPI CSI 位于金属机箱内部。 这也使用近场探头进行了验证。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido:

    您能否分享您在室内设置的图片?

    此外、您能否分享失败的测试结果? 哪个频率范围出现故障?

    您要测试的 EMC 标准是什么?