This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:替换 DS90C385A

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558321/ds90c385a-replace-ds90c385a

器件型号:DS90C385A


工具/软件:

大家好、我的客户想更换此材料。 您是否有任何推荐的材料? 性价比高于性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    请允许我在 EOD 之前确定是否有适合此功能的建议。

    除了价格/性能之外、系统是否还需要其他功能设置? 请告诉我们。

    谢谢、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    这种材料的价格上涨了。 了解可以更换哪些新材料。 TLL 到 LVDS 最佳函数近似值为 P2P2、这很低。

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    我想总结以下信息:

    该器件为 RGB888 输入(并行 CMOS/TTL 接口)至 x4 LVDS 通道输出(+时钟)。

    我发现此器件可能更便宜且适用于此应用、请参阅以下内容:

    DS90CF383B 3.3V 传播 LVDS 收发器 24 位 FPD 链接–65MHz 数据表(修订版 E)

    如果您对此更换有任何其他问题、请告知我。

    最棒的!

    Miguel