This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:原理图审阅

Guru**** 2695915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549422/tusb8041-schematic-review

器件型号:TUSB8041


工具/软件:

我正在构建一个 USB 集线器。

它支持 USB 2.0、但无法达到 3.0 速率。

请检查此时上游是否存在问题。

我尝试在一个方向上使用它、而不在上游使用多路复用器。

我知道 IC 默认在 3.0 下运行、不使用内部 I2C。 我设计的电路可能会出现问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Woongi:

     我正在进行原理图审阅、工作将于明天完成。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、 希望您能及时完成审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Woongi:

      您是指仅 USB2 用作集线器上游? 我在原理图中没有看到主要问题、您可以尝试用 1uf 替换 C48。

      您是否尝试翻转 USB-C 电缆?  单侧 USB3 应该工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、 USB3 应适用什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Type-C 端口、USBC 电缆 可以插入正常侧或翻转侧。 根据原理图、至少应一侧工作。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改 C 型的方向不起作用。
    Woongi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是   同一个问题吗?

     TUSB8041:TUSB8041:USB C 型原理图审阅 (HD3SS3220、TPS2556) 

    好极了

    Brian