This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS86A:SN65LVDS86A 在此处是否工作?

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS86A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558807/sn65lvds86a-whether-sn65lvds86a-works-here

器件型号:SN65LVDS86A


工具/软件:

您好的团队、

您能否帮助检查 SN65LVDS86A 在这里是否适用于后级元件?

附件是后期处理的数据表: e2e.ti.com/.../TCXD070IBLMA_2D00_179-SPEC-V1.0111.pdf

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    我有几个问题、

    #1 — 后级数据表显示一个 7 英寸显示器、其中包括 MIPI 接口、该分辨率设置为:1024 x 3 (RGB) x 600。

    • 这似乎与方框图上的 TAP HMI 2.1“ 480 x 480 不同、您能否确认?

    SN65LVDS86A 可以支持 31 到 68MHz 的频率范围、其中 21 位帧具有 18 位色深。

    我不确定该接口是否与 7 英寸兼容。 显示(不是并行接口)。

    #2 对于 TAP HMI、估计的时序为:

    • 480 * 480 *(1.2,对于估计的消隐)* 60fps = 16.58MHz PCLK。

    我需要按照 TAP HMI 显示屏的规格进行确认、但我预计这可能超出了  SN65LVDS86A 器件的最低 CLK 范围。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Miguel