This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS883:数据表中没有有关正确连接散热焊盘的信息

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558732/sn65hvs883-there-is-no-information-in-the-datasheet-regarding-the-correct-connection-of-the-thermal-pad

器件型号:SN65HVS883


工具/软件:

散热焊盘应该连接到场接地还是应该保持悬空? 数据表中没有有关此焊盘电气连接的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两种都是可以的、但出于散热原因、您可能需要将其连接到接地平面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    正如 Clemens 建议的、应将散热焊盘接地。 有关更多详细信息、请参阅 此 常见问题解答的末尾、了解如何处理外露散热焊盘!

    此致、
    Katy