This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:FW 更新

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557540/ds160pt801-fw-update

器件型号:DS160PT801


工具/软件:

您好、

使用 Re 计时器后是否需要更新固件? 如果是、应如何解决?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我不太确定我是否理解这个问题。  配置重定时器后、在重定时器复位或下电上电之前无需进行任何更新。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Undrea:

    这是否指 Re 计时器芯片在初始配置后是否仍需要未来的软件更新—例如版本升级或重新校准?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    每次下电上电或复位重定时器都将正常配置、无需进一步更新。  链路训练会在每次断开和重新连接时自动进行。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Undrea:

    我们想知道在调试阶段如何使用软件对 Re 计时器进行编程。 或者、Re 计时器是否需要在内部对任何固件进行编程。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    重定时器通过 EEPROM 或 SMBus 进行配置。   

    TI 提供了 SigCon Architect GUI 工具、您可以下载该工具以帮助进行调试和配置/测试。

    请访问产品页面 https://www.ti.com/product/DS160PT801 并 在“申请了解更多信息“部分选择“立即申请“、以访问该工具、器件文档和其他配套资料。

    此致、

    Undrea.