This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:视频 LVDS 信号 2:1

Guru**** 3007220 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557484/ts3dv642-video-lvds-signal-2-1

部件号:TS3DV642


工具/软件:

大家好!


我有一个关于 TS3DV642 的问题。

我将向 A 侧和 B 侧输入视频 LVDS 信号、然后从 D 侧进行选择并输出

A 侧和 B 侧是否需要 100Ω 端接电阻器?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    LVDS 接收器上的端接对于正确的 LVDS 通信至关重要。 但是、在本例中好像您使用了侧 A&B 来传递 LVDS 驱动器信号。 如果是这种情况、您只需要在接收器端连接端接电阻器

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    感谢您的回答。

    我知道、由于接收器连接到 D 侧、因此接收器侧需要一个端接电阻器。 这是正确的吗?

    我还知道、因此 TS3DV642 的输入侧(A 侧和 B 侧)不需要终端电阻器。

    我的理解是否正确?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    通过阅读有关 LVDS 规格的信息、我的理解正是如此!

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    感谢您的回答。


    我还有一个问题。 是否可以按如下方式设置以下未使用的引脚?
     CEC_A/B:10kΩ 下拉
     CEC:NC
     HPD_A/B:10kΩ 下拉
     HPD:NC
     SDA_A/B:2.2kΩ 上拉 (5V)
     SDA:NC
     SCL_A/B:2.2kΩ 上拉 (5V)
     SCL:NC

    此外、是否可以将未使用的 D+/D-引脚保留为 NC?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:

    如果您的应用以低频率运行、那没关系! 否则、在较高频率下、我建议在未使用的引脚上添加一个 50 Ω 的接地电阻。 这是为了降低噪声耦合的可能性。 有关如何处理未使用的引脚的更多详细信息、请参阅此常见问题解答。

    此致、
    Katy