This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610EVM:如何在 SigCon Architect 中启用眼图监视器页面?

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557647/ds125df1610evm-how-can-i-enable-the-eye-monitor-page-in-sigcon-architect

部件号:DS125DF1610EVM


工具/软件:

尊敬的 TI 支持:

没有 RX 输入、因此我强制启用了信号检测器、使其变为绿色。  

如附件所示、我的眼图是闭合的。 是否有必要提供 RX 输入才能使眼图监视器正常工作? 还是有其他方法可以使其正常工作? 我还附上了.cfg 文件以供参考。 谢谢!

 e2e.ti.com/.../config_5F00_register_5F00_20250826_5F00_LockCDR_5F00_6.cfg

最好的注意、

Ron Shih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    眼图监视器正常工作需要 CDR 锁定。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    但当指示灯变为绿色时、CDR 似乎已锁定。

    顺便说一下、强制启用是否可以允许 EVM 板在没有 RX 输入的情况下运行?

    最好的注意、

    Ron Shih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 PRBS 发生器正常工作、将 TX 连接到 RX 是否会使眼图监视器按预期运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che-Jung:

    如果 PRBS 发生器正常工作、则将 TX 连接到 RX 将使眼图监视器按预期运行。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    即使启用了 PRBS 发生器、我用于连接眼图监视器的设置仍然无法正常工作。

    e2e.ti.com/.../config_5F00_register_5F00_20250826_5F00_LockCDR_5F00_7.1.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、当我启用状态机时、信号会变为红色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che-Jung:

    如果我的理解正确、您正尝试在 TX4A 上生成 PRBS 输出并锁定到 RX4A 上的信号。  这会产生循环依赖项、我们不支持此配置。

    要使用 PRBS 发生器、我们建议向通道 RX(有效数据或子速率时钟)提供有效的输入信号、以获取 CDR 锁定。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Drew、

    子速率时钟是这样吗?

    我的设置如下:VOD 设置为 12、组分频器设置为 4、因此数据速率应该为 3Gbps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che-Jung:

    请参阅我对其他 E2E 主题中关于 1.5GHz 或 750MHz 子速率输入时钟的建议。  这是 3Gbps 1010 和 11001100 模式。

     DS125DF1610EVM:未检测到信号、CDR 保持解锁状态 

    谢谢、

    Drew