This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006:输入电路

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS389006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556442/tps389006-input-circuit

器件型号:TPS389006


工具/软件:

数据表指出输入的最大电压为 5.5V、最大 IQ 为 20uA。

IC 是否具有保护二极管? 允许的最大输入电流是多少?

利用该信息、可以使用串联电阻器。

 `ll、则需要一个 TVS。

THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ISEE:

    感谢您的提问!

    在所有情况下 (VDD_Recommended = 5.5V、VDD_absMax = 6V)、请遵循建议的最大电压。

    IDD 特性如下:

    我希望这对您有所帮助!
    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关键主题不是 VDD — 他们确信相应数据始终为 3.3V。

    它们的关键是 MON 引脚承受>5.5V 的电压时会发生什么情况。 如果要监控的电压为高电平并且直流/直流转换器发生故障、则可能会发生这种情况。 例如、该引脚可能不是 3.3V、而是承受 17V。 一种简单的保护方法是串联 1k、但前提是 TPI 在内部具有二极管、从而限制压降。  

    您能对此进行研究吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ISEE:

    感谢您的澄清!

    遗憾的是、如果电压超过建议/绝对最大值规格、我们无法保证 TPS389006 可正常运行。 在这种情况下、如果向器件的 VMONx 引脚施加 17V、则会损坏器件。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    您能否更具体地谈谈器件的内部电路?

    器件在内部是否具有 VMON 二极管? 如果是、您能提供一些有关它的规格吗?

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isse:

    除了数据表中提供的信息之外、我们不能提供有关器件的任何信息。  不得超过绝对最大额定值一节中列出的规格、以防损坏器件。

    -亨利