This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:有关 TMDS181 的问题

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, SN65DP159, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558436/tmds181-question-about-the-tmds181

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件: SN65DP159、 TXS0102

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们显示产品的主要控制器是 FPGA、HDMI 2.0 信号输入通过 TMDS181 传输到 FPGA。 由于 这是一种 显示设备、因此我们需要匹配不同的信号源。 现在、我们在使用 TMDS181 时遇到了一些麻烦、详细信息如下所示:

1) 配置 TMDS181 时、我们发送了振幅和 EQ 的配置以及 Apply 的有效位 (0Ah 的位[2])、但它不起作用、映像仍在刷写。  我们想知道 配置时序应该是什么样子、您能给我们一些建议吗?

2) 对于某些信号源发送的信号,短 HDMI 电缆可以正常显示(如 1 米,1.5 米),但将其替换为长 HDMI 电缆将不显示信号(如 3 米,5 米)。 FPGA 将捕获打印信息、并提示时钟已不稳定地锁定。

连接一些信号源、有图片、但图片中有明显的噪音、或者根本没有显示屏。

我们的客户端已通过调整信号源端的 SN65DP159 临时解决了图像问题 它们的反馈是首先下拉 TMDS181 的一个 5V 接口、然后将 0x0A 地址的值配置为 0x37。 此时、监控从显示端发送的 HPD 信号、复位 振幅和均衡器、应用将有效。 我们想了解这种原理、下拉哪个 5V 信号、有什么效果?

我们推测 OE 端口是这样的。 重置芯片并重新配置重定时器、以便正确识别视频时序。 您能否帮助确认?

3) 如果 TX 端使用 SN65DP159 成功配置重定时器、而 RX 端使用 TMDS181 成功配置重定时器、这两个重定时器是否会发生冲突、从而导致 FPGA 端时钟无法锁定信号?

4) 我的 FPGA 识别的分辨率是 3840 * 62,识别的时钟是 259M。 正确的应该是 594M 4K60。 使用的带宽是最高 RGB 8 位宽度。 在这种情况下、TMDS181 的配置存在问题、您能对此问题提供一些建议吗?

TMDS181 的原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../TMDS181_5F00_SCH.pdf

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在原理图中、TMDS181 的 EQ 引脚拉至低电平。 如果将 EQ 引脚悬空、TMDS181 EQ 会自动调整、会发生什么情况?  

    您是否也可以将 SIG_EN 拉至低电平来禁用输入信号检测?  

     TXS0102 仅看起来是电平转换器、而不是缓冲器和电平转换器。 使用较长的 HDMI 电缆时、您可能会出现 DDC I2C 通信问题、因为可能会违反 I2C 设置和保持时序。  HDMI_RX_SCL/SDA 上有多个 4.7k 上拉、但规格要求上拉电阻为 47k。

    谢谢

    David