This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS348:逻辑阈值电平 SN65LVDS348

Guru**** 3013770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558695/sn65lvds348-logical-threshold-levels-sn65lvds348

器件型号:SN65LVDS348


工具/软件:

我想知道输出的触发阈值是什么:在一种情况下、规定了 50mV 的 VID 差值、在另一种情况下、失效防护的 VID 差值为 80mV、在电气规格中、提到了–100mV 至–32mV 的范围。 为什么是这些数据点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommaso:  

    –80mV 是失效防护电压的典型值。  当输入差分电压在开关特性表中 td2 指定的时间内保持在–32mV 至–100mV 范围内(最小值 0.3us)时、器件将进入失效防护模式。 当有驱动器向接收器发送 LVDS 信号时、VITH1 和 VITH2 中规定的 50mV 用于正常工作。 差分电压超过 50mV 后、您将会在输出端看到转换。  

    此致、

    马特