This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:TCAN1146-Q1

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559414/tcan1146-q1-tcan1146-q1

器件型号:TCAN1146-Q1


工具/软件:

您好:

请参阅以下问题: TCAN1146-Q1:一些总线故障仅锁存近一秒钟,但该故障实际上应用于总线 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛

问总线终端是否为 60 欧姆。 我可以确认 CAN 总线端接两个 120 欧姆电阻器并联、从而产生 60 欧姆的总阻抗。

我们来继续讨论这个新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    INT_CANBUS 位似乎是中断标志、并在检测到故障转换(即进入或退出故障)时置位。 该位很可能在软件中被确认后被清除(R/W1C — 读取/写入 1 以清除)、即使在存在物理条件的情况下、器件也不会永远使其保持有效状态。 如前所述、在 1 秒窗口中、500ms 的循环似乎会捕获两次该位(您也可以增加轮询频率)、并且在您读取并清除该循环后、器件似乎不会再次设置该位、直到发生新事件(例如故障被删除并重新应用)。

    其他短路的行为方式不同、因为器件将其解释为总线显性阻塞、进而触发总线故障检测或线路偏置故障、此时总线主动强制进入电源轨并且 INT_CANBUS 标志保持活动状态。 因此、器件会稳定到错误状态、并且通常不会连续重新触发中断。  

    我还建议将 INT-CANBUS 视为仅中断/事件触发器、并且仅在采样或确认条件已清除后清除。 您还可以在固件中添加自己的锁存逻辑以进行持续监控、或改用总线故障状态。 INT_CANBUS 似乎仅用于通知 MCU 发生了某事、不用作锁存诊断、谢谢。

    此致、

    Michael。