This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:WOL(局域网唤醒)

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559159/dp83867is-wol-wake-on-lan

器件型号:DP83867IS


工具/软件:

大家好!

DP83867IS 支持四种节能模式。
局域网唤醒在这些模式之一下是否正常工作?

当我检查 7.3.1 WoL(局域网唤醒)数据包检测时、我知道 WoL 是有效的。 我的理解是否正确?
“低功耗状态“是否指 7.5.6 节能模式?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San

    局域网唤醒数据包检测本身不是低功耗模式。 PHY 处于运行状态并保持与链路伙伴的链路以接收魔术包。 所有 MAC 接口模式需要 MII 隔离模式时都支持 WoL。  

    DP83867 还支持各种低功耗模式、可根据您的应用而使用、但 WoL 功能在 PHY 的正常工作模式下可用。   有关 WoL 的更多详细信息、请参阅此应用手册。

    谢谢

    David