This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:TI 是否有 VCSEL 驱动器激光+限幅放大器组合芯片产品?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EC, ONET8501V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557105/onet1151l-does-ti-has-product-which-is-vcsel-driver-laser-limiting-amplifier-combo-chip

器件型号:ONET1151L
主题中讨论的其他器件:ONET1130ECONET8501V

工具/软件:

早上好、  

我正在寻找一款芯片、它是一款具有 VCSEL 驱动器激光+限幅放大器的组合芯片  

理想:尺寸 QFN 最大 5mm*5mm

数据速率:1.0 至 5Gbps(最小值)

TI 会有这样的产品吗?

谢谢!

汉纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanna:

    在组合芯片方面、TI 拥有 ONET1130EC。  该器件面向 10G 应用。  在 1-5Gbps 范围内、该器件需要在 CDR 旁路模式下运行。  然而、该器件更面向 EML 和 Mach Zehnder 调制器。

    ONET8501V 专门是 VCSEL 驱动器、但不是组合芯片。  此外、还需要限幅放大器、如 ONET4251PA。  看起来这些解决方案的总面积 (4x4mm 和 3x3mm) 与 5mm x 5mm 的面积相当。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、您是否知道是否 可以使用此芯片、即具有高电流(偏置/mod 150mA) 的)的激光驱动器? 知道我的应用更像是一个 VCSEL 驱动器、用于多模光纤(需要更低的偏置/调制电流~15mA)

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanna:

    也许可以使用此器件、但我不知道有任何具体的 VCSEL 评估使用此器件。

    我比较了 ONET8501V 和 ONET1130EC 的几个方面。

    ONET8501V ONET1130EC
    开环偏置电流 LSB 86uA 156uA
    闭环偏置电流
    终端

    您可能还需要为串联电阻添加一些占位符、如本应用手册中所述。

    https://www.ti.com/lit/an/slla311/slla311.pdf?ts = 1756407004877&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FONET8501V

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、  

    好的,谢谢你的细节!

    我将对此进行研究。  

    祝你度过美好的一天!  

    汉纳