This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:DS160PT801ACBR

Guru**** 2912120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556430/ds160pt801-ds160pt801acbr

器件型号:DS160PT801


工具/软件:

DS160PT801   第一次使用帮助专家检查设计中是否有需要校正的部分谢谢

e2e.ti.com/.../2025.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    以下是关于您的设计的一些注意事项:

    • TX 交流耦合正确、但重定时器 TX 通道上的箭头看起来指向重定时器、而 RX 通道上的箭头看起来远离重定时器。 为了进行澄清、原理图中的信号是从 GPU 传输到重定时器 RX 通道、还是从重定时器 TX 通道传输到 GPU?
    • 对于 REFCLKOUT、 确保每个 输出 使用一个串联的 33Ω 电阻器以确保正常运行。 不使用时将其保持悬空。
    • 对于 ADD0、ADD1、MODE、RX_DET 和宽度引脚、 确保使用正确的引脚搭接设置。 看起来您当前使用的是连接到 1.8V 电压的 4.7k Ω 电阻、这是占位电阻值吗?
    • 对于 EE_CLK 和 EE_DAT 引脚、需要一个外部 2kΩ 至 5kΩ 上拉电阻器
    • 请注意、 如果未使用 JTAG 边界扫描功能、则对于 JTAG 引脚、使用 1kΩ 下拉至 GND

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Greg

    感谢您的答复以及其他一些问题

    1.电源纹波的具体要求和每个电源域中使用的滤波电容器数量是什么,电容器封装需要使用多少?
    2.如果不使用 refclkout、它可以用 33 欧姆电阻接地吗?
    3. add0、add1、mode、rxdet 和 witdh 的具体函数含义是什么? 上拉和下拉电阻器与空中悬空之间有何区别?
    4、IIC 配置引脚中有多少位置,对应的 IIC 地址是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加问题 5. ICC 的具体功能是什么上拉下拉悬空之间有什么区别?   6、JTAG使用边界扫描,必须 1K 接地, 10K可以的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我将尽快研究这些问题并回答。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    若要进行确认、您是否已在安全资源系统中申请 DS160PT801 器件的完整数据表并收到对其的访问权限? 它包含有关引脚功能的大量信息。

    1.第 7.2 节详细介绍了纹波要求,第 10 节提供了建议的电源原理图。  

    2.数据表 建议 、如果不使用 REFCLK_OUT、则应将其保持悬空。

    4. 数据表的表 8-1 详细说明了可能的 SMBus 目标地址的配置和数量

    有关问题 3、5 和 6 的详细信息、请参阅数据表中说明所有引脚功能的表 6-1。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gregory

     我申请了面试,拒绝了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我不知道为什么您的访问权限被拒绝、因为其他团队会处理此问题。 您可以通过 客户支持中心创建一个 TT 、以了解发生这种情况的原因。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Greg

     芯片是否默认带有配置是否需要加载固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    可通过两种方法配置 DS160PT801、这些方法可结合使用:通过 SMBus 进行寄存器控制、通过外部 EEPROM 进行自动配置。 有关这些方法的详细信息、请参阅器件配置指南、该指南可在产品页面上申请。  

    此致、

    GREG