This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1004:TUSB1004 PCIe 设置

Guru**** 3006630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558891/tusb1004-tusb1004-pcie-setting

器件型号:TUSB1004


工具/软件:

在 PCIe 模式下使用 TSUB1004 时、

只需将 USB_MODE 寄存器(偏移= Dh)的位 2 (PCIE_EN) 设置为 1 是否足够?

或者、我是否需要设置位 2 (PCIE_EN)= 1 和位 0 (USB_MODE)= 1?

当使用具有固定 EQ 和线性转接驱动器模式的 PCIe 设置时、以下设置是否足够?

//(地址,数据)
(0x0D、0x06)、// PCIe 启用。   
(0x0A、0x11)、//线性转接驱动器、EQ_OVERRIDE 和 USB 3.2 <= CTLSEL 应该是 1h 还是 3h?
(0x1C、0x80)、//禁用 AEQ 启用。
(0x32、0xC0)、// VOD 控制
(0x20、0x44)、// USB 连接器 CRx1/CRx2 EQ 设置
(0x21、0x55)、// SSTX1 和 SSTX2 接收器 EQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“659578" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558891/tusb1004-tusb1004-pcie-setting ]//(地址,数据)
    (0x0D、0x06)、// PCIe 启用。   
    (0x0A、0x11)、//线性转接驱动器、EQ_OVERRIDE 和 USB 3.2 <= CTLSEL 应该是 1h 还是 3h?
    (0x1C、0x80)、//禁用 AEQ 启用。
    (0x32、0xC0)、// VOD 控制
    (0x20、0x44)、// USB 连接器 CRx1/CRx2 EQ 设置
    (0x21、0x55)、// SSTX1 和 SSTX2 接收器 EQ[/报价]

    这会按如下方式设置器件:
    1) (0x0D、0x06)、// PCIe 启用。 这将使器件启用 PCIe 模式

    2) (0x0A、0x11)、//线性转接驱动器、EQ_OVERRIDE 和 USB 3.2 <= CTLSEL 应该是 1h 还是 3h?  将 EQ 设置为 I2C 覆盖。 0x03 在这里应该没有问题

    3)  (0x1C、0x80)、//禁用 AEQ 启用。 禁用 AEQ

    4 )(0x32、0xC0)、// VOD 控制 此 VoD 仅适用于线性区域。 不会强制信号达到 1300mV。 这将使该器件能够在不失真的情况下传递最大 1300mV 的电压。  

    5) (0x20、0x44)、// USB 连接器 CRx1/CRx2 EQ 设置 好的

    6) (0x21、0x55)、// SSTX1 和 SSTX2 接收器 EQ 好的