This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS32:SN65LVDS32DR G̅ 引脚未停用芯片输出

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558098/sn65lvds32-sn65lvds32dr-g-pin-not-deactivating-chip-outputs

器件型号:SN65LVDS32


工具/软件:

大家好、我正在使用 SN65LVDS32DR 进行设计时遇到的一个问题是、将使能(低电平有效)引脚 G̅ 驱动至高电平   状态不会禁用芯片输出并将它们设置为高阻态。  

我的电源电压为 3.3V、我已使用示波器检查 G̅ Ω 引脚 12 上是否存在 3.3V 电压、但输出仍处于活动状态、这导致它们与另一个数字信号驱动器争用。  

这是我原理图的相关部分:



我使用一个微引脚将 RJ45IN_EN 写入高电平以禁用 SN65LVDS32DR 芯片(因此微控制器可以提供这些信号)、但即使微引脚将 G#(引脚 12)保持在 3.3V、输出仍然与我的微输出争用(显示为压降和噪声)。 在 从电路板上物理移除 SN65LVDS32DR 之前、问题不会消失。  

Pleaes 建议这里出现了什么问题、这似乎直接与数据表中所述的行为相矛盾。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmett:

    感谢您的联系。 这是因为您不断地将 G 引脚保持在高电平。 如果您查看第 10.2 节、如果数据表(如下)您将看到 G 和/G 一起有序、因此如果 G 被拉高、该或门的输出将始终为高电平。  将 G 引脚连接到 GND 而不是 3.3V 应该可以解决您的问题。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ah、因此、禁用是 AND、启用是 OR。 数据表中对引脚功能的书面描述似乎与我尝试使用它的方式相反。  

    也许这可以更清楚地说明,会节省很多时间。  

    感谢您的分辨率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清、如果我想通过将单个引脚写入高电平来禁用芯片、是否可以将 G 连接到地、将 G̅ Ω 连接到 GPIO 逻辑?

    此处的新原理图(RJ45IN_EN 连接到微引脚):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下表。 如果 G 为高电平或/G 为低电平、则无论 相反引脚的状态如何、器件的输出都将被启用。 如果 G 为低电平且/G 为高电平、则输出将被禁用并变为高阻抗状态。   您的原理图是正确的。 默认情况下将启用器件输出、因为当 RJ45IN_EN 将/G 驱动为高电平时、/G 被拉低并被禁用。