This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83 转换器的 Android/Linux 驱动程序

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558786/sn65dsi83-android-linux-driver-for-sn65dsi83-converter

器件型号:SN65DSI83


工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持:

我们目前正在开发一款定制视频板、该视频板使用 SN65DSI83 MIPI 转 LVDS 桥接器来连接 LVDS 显示设备。 该板将连接到运行 Android 14 的 Quectel SC200E 模块。

我们已查看您网站上的文档(数据表等)、但无法找到 SN65DSI83 的任何 Android/Linux 驱动程序。

您能否告诉我们、此组件是否提供了 Linux/Android 驱动程序? 如果是、我们非常希望获得源代码或文档、或获得有关如何获取源代码或文档的指导。
如果驱动程序受到 NDA 或受限访问权限的影响、我们很乐意按照适当的程序来申请。

提前感谢您的支持。

此致、
Hanwei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanwei、

    我们为 DSI83/84/85 提供的 onlyLinux 驱动程序示例在此处共享: 有关 SN65DSI84 的问题 

    DSI83 器件可通过 I2C 进行编程、数据表中提供了带通电功能的初始化序列。 可以使用 DSI 调谐器工具生成初始化寄存器设置。 因此、分辨率显示时序、DSI 和 LVDS 配置、时钟等输入到 GUI 中、并生成初始化寄存器设置。 寄存器设置随后添加到初始化脚本中。  

      必须根据 DSI 设置和显示时序完成 Quectel 器件的 SoC/源配置。

    对于寄存器设置、客户可以使用 DSI 调谐器工具、该工具可从以下位置下载: SN65DSI83:所需的 DSI 调谐器工具
    本应用手册分享了如何使用该工具进行视频配置: https://www.ti.com/lit/an/slla332b/slla332b.pdf?、ts = 1746586623218

    如有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    Ikram