This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:模式更改时序说明

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558640/tcan1043-q1-clarification-for-mode-change-timing

器件型号:TCAN1043-Q1
主题:TCAN1043 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

在 TCAN1043 的数据表中、 从睡眠模式进入正常状态 (TMODE1) 所需的模式变化时间被称为最长 20 微秒。 根据软件、我通过 DIO 在 STB 和 EN 引脚中设置必要的电压、并读回电压电平、以确保引脚上具有必要的电压。 我假设、TMODE1 是将收发器内部状态更改为正常模式所需的时间、需要在通过器件传输任何帧之前确保该延迟。

我的理解是否正确?

或者、在设置必要的电压电平后、软件是否应该等待 20us、然后再读回引脚? 我假设这不是必需的、因为我只读回连接了收发器引脚的微控制器输出电压电平。

提前感谢。

此致、

子哈希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    ]我假设 TMode1 是将收发器内部状态更改为正常模式所需的时间、需要在通过设备传输任何帧之前确保这个延迟。

    是的、您的理解是正确的。 建议在 STB 和 EN 引脚变为高电平后(同时提供 VCC 和<xmt-block1> VIO</xmt-block>) 延迟 VIO 延迟 20us) 20us。

    此致、

    Sean