This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5412:SN75LVPE5421

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5412, SN75LVPE5421, DS320PR410, SN74LVC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556609/sn75lvpe5412-sn75lvpe5421

器件型号:SN75LVPE5412
主题中讨论的其他器件: SN75LVPE5421DS320PR410SN74LVC1G04

工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用 SN75LVPE5412&SN75LVPE5421 来设计 适用于 MCIO 38P 的 Gen5 PCIe X4 AIC。  

  

与 DS320PR410 不同、 SN75LVPE5412 数据表中没有类似的说明。     如果 我们 使用 SN75LVPE5412 和 SN75LVPE5421、建议将 PD 引脚连接什么? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    有关如何配置 PD 引脚的建议、请参阅我们的 E2E 常见  问题解答:【常见问题解答】DS320PR810:应如何配置 PCIe 转接驱动器 PD 引脚? 

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    谢谢你的答复、我还有另一个问题。

    如果  应用是 M.2 M-KEY 到 MCIO 4i PCIe 5.0 适配器、您是否仍建议通过逆变器将 PD 引脚连接到 M.2 侧的 PERST#信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    如果  应用是 MCIO 4i PCIe 5.0 适配器的 M.2 M 密钥、这不是 PCIe 应用

    根据您所描述的内容、我不太理解这不是 PCIe 应用吗? 适配器会更改信号线路的路由、以便从 M.2 接口安装到 MCIO 电缆接口、但传输的数据仍应采用 PCIe 协议。 PERST#是 PCIe 信号、因此在真正的非 PCIe 用例中、我认为它甚至不会存在。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您的澄清、此应用实际上是 PCIe 用例。

    只是为了确认、对于此带有 PCIe 转接驱动器的适配器设计、是否建议通过逆变器将 PD 引脚连接到 M.2 侧的 PERST#信号?

    此致、
    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    根据经验、我建议将 PD 连接到倒置 PERST#。 但是、PERST#信号是由根复合体(在本例中可能是 CPU)生成的、因此我不知道“在 M.2 侧“是什么意思。 M.2 SSD 应该有一个 PERST#输入来参与 PCIe 链路、但信号应在到达 SSD 之前通过适配器卡(转接驱动器所在的位置)。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢 您对 PD 与倒置 PERST#连接的说明。

    我们在 原理图中实施了适用于 PERST#的逆变器电路、如果您能仔细查看并确认电路是否 正确、不胜感激。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我之前没有使用过这种逆变器、但从 SN74LVC1G04 数据表来看、只要 R112 和 R113 未安装在正常运行状态下、就应该可以正常使用。 但我不确定 R112 的用途。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    关于两个电阻:

    • R112   要提供已定义的电压 高电平 输入端的电压电平确实很低 PERST# 竞争优势 Hi-Z 、阻止输入 悬空
    • R113 是用于评估的 DNP 占位符。

    在您看来、 这里可以接受 R112 吗?   谢谢你。

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我之前在转接驱动器应用中没有看到上拉电阻器应用于逆变器输入、因此我认为这不是必需的。 在 PCIe 启动和运行期间、PERST#为逻辑低电平或逻辑高电平、我不确定是否存在任何指定的 Hi-Z 状态。 但是,如果你认为 R112 可能有所帮助,那么包含它可能没有任何危害,它可以很容易地移除。

    此致、

    Evan Su