This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:CML TX 断电时锁定状态为何变为低电平

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UH948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557824/ds90uh948-q1-why-does-lock-status-become-low-when-cml-tx-powered-down

器件型号:DS90UH948-Q1


工具/软件:

您好:

我尝试在 DS90UH948-Q1 中使用图形发生器功能。

在该评估中、根据以下数据表中的注释、
  
  注意:在启用图形发生器之前、CML TX 必须断电
我将 CML_OUTPUT_CTL3 寄存器从 0x00 修改为 0x01。

但是、在发出命令的同时、解串器将锁定状态输出从低电平更改为高电平。
我想知道当 CML TX 断电时锁定状态变为低电平输出的原因。

我们还想知道如何保持高锁定状态、即使  CML TX 断电也是如此。
这是因为当检测到低锁定状态时、我们产品的整个系统将尝试关闭包括解串器在内的所有组件、从而阻止我们继续进行评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keisuke、

    但是、解串器在发出命令的同时将锁定状态输出从低电平更改为高电平。
    我想知道 CML TX 断电时锁定状态变为低电平输出的原因。

    从 DS90UH948-Q1 的图形发生器功能的角度来看、这可能是有意为之、因为数据表中对此有说明:

    我们还想知道如何在  CML TX 断电时保持锁定状态为高电平。
    [/报价]

    锁定状态表明 SER 器件通过正向通道连接到 DES 器件、只要器件进入 BIST 模式以生成图形、现在就会在本地定义一个不需要上游器件的输出视频。

    您可以更改锁定功能以指示 SER 上游 链接 状态、只需知道这可能不会反映器件之间稳定建立的正向通道的实际指示:

    (主页寄存器 0x34 位[6]= 1)。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel

    感谢您的答复和解释。
    我们将根据您的评论重新考虑如何使用图形发生器函数进行评估。

    此致、
    神田圭介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keisuke、

    非常欢迎您、如果您对此设置有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Miguel