This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:无法在 GUI 中进行裕度分析

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953A-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559501/ds90ub954-q1evm-unable-to-do-margin-analysis-in-gui

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:DS90UB953A-Q1、 ALP

工具/软件:

您好!  

我尝试通过 FPD-Link 裕度分析程序测试同轴电缆。  应用手册 snlu234“ FPD-Link 裕度分析程序 (MAP) 用户指南“说明 MAP 作为选项卡包含在 Analog LaunchPAD 中。

我已在 USB/解串器板和 TI DS90UB954 EVM 的摄像头/串行器板之间连接了同轴电缆(尽管其盒标记为“DS90UB953A-Q1EVM")“)。  我使用 12VDC 为 EVM 供电、并通过 USB 将其与 PC 连接起来。

 

我下载并安装了 Analog LaunchPAD、然后根据 snlu243 的第 12.4 节“启动–首次启动“将器件设置为 DS90UB954。

 

尽管应用手册上面显示了相同的 v1.57.0010、并且尽管显示了与 EVM 解串器板的有效连接、但我的 Local Analog LaunchPAD 器件窗口不会显示 MARGIN Analysis 选项卡 :

以下是跳线和 LED 的一些图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:  

    感谢您提供此处所用 EVM 的图片。 您是否可以尝试在线下载 ALP 配置文件更新程序? 该链接可在以下位置找到: https://www.ti.com/tool/download/ALP-PROFILE-UPDATE /01.00.00.0M

    在 ALP 配置文件中、我们可以看到 UB954 配置文件的其他页面。 从共享的图片中、似乎下载了最新的 ALP 平台、但希望刷新配置文件。  

    此致、

    Zoe