This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:PHY 在 TDR 之后变为从器件

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559350/dp83tc812r-q1-phy-becomes-slave-after-tdr

器件型号:DP83TC812R-Q1


工具/软件:

您好的团队、

在我们的工程中、PHY 设置为主器件。

但我发现、在执行 TDR 后、PHY 被更改为从器件。

我是否需要自行将其改回 Master?

我遵循  以下文档中的“7.1 TDR 测试程序“来执行 TDR。

snla389e.pdf

DP83TC812、DP83TC813 和 DP83TC814:根据 Open Alliance 标准进行配置

写入
reg[0x1834]= 0x8001
reg[0x0523]= 0x0001
reg[0x0827]= 0x4800
reg[0x0301]= 0x1701
reg[0x0303]= 0x023D
reg[0x0305]= 0x0015
reg[0x0831]= 0x3003
reg[0x001F]= 0x4000
reg[0x0523]= 0x0000
reg[0x001F]= 0x0000
reg[0x001E (15)]= 1

此致

刘健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    REG[0x1834]= 0x8001 将 PHY 设置为从模式、以便使链路静默以执行 TDR。  TDR 测试完成后、是否可以设置 Register[0x1834]= 0xC001?  这应该会使其恢复到主模式。

    谢谢、

    Drew