This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:原理图检查

Guru**** 3001820 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558885/tusb211a-schematic-check

器件型号:TUSB211A


工具/软件:

您好,请帮助检查原理图,如果需要修改,RSTN 不需要外部上拉,对吗?

和布局,需要 PIN2 短接至 PIN7    PIN1 短接至 PIN8 ,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、RSTN 不需要拉高、可以通过 100nF 电容器接地。

    布局、需要 PIN2 短接到 PIN7    PIN1 短接到 PIN8、对吗?

    是的、正确。 在 TUSB211A 下方、DP/DM 通道应在这些引脚上短接、因为 TUSB211A 实际上不会通过器件传输信号。

    否则、原理图看起来很好。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,先生

    TUSB211A (D1P/D2P) 与方向无关、对吧?
    D1P 可以连接到 USB 连接器或 SoC、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、正确、TUSB211A 与方向无关。 只需确保 D1/2P 引脚连接到 DP 通道。

    谢谢、

    Ryan