This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:-

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559619/tfp410--

部件号:TFP410


工具/软件:

您好、

通过将 TFP410PAP 的 Vref 连接到 0.9V、我是否能够在 1.8V 电压下正常运行 IC? 我没有剩下任何 3.3V 端口。 由于它被称为可调节 CMOS 我希望这将是可能的。

此致、

Jeevan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeevan

    Vref 是输入基准电压、它选择数字数据输入的摆幅范围(DATA[23:0]、DE、HSYNC、VSYNC 和 IDCK±)。

    但 TFP410 必须在 3V 和 3.6V 的最小值之间运行 (DVDD、PVDD、TVDD)。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢、根据您的输入、我可以得出结论、使用 Vref、数字数据输入可固定为 1V、考虑到 DVDD、PVDD 和 TVDD 固定为 3.3V(在我本例中为 3.3V)、IC 将执行其预期功能。

    谢谢、

    Jeevan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeevan

    类似的问题在这个 e2e 帖子 TFP410: TFP410 设计支持中被提出 ,请参阅我的回答。

    谢谢

    David