This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:所有寄存器's 值均为 1E5

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559876/dp83826i-all-the-register-s-value-are-1e5

器件型号:DP83826I


工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在交流伺服产品中使用 DP83826 实现 EtherCAT 功能。

过去、它们使用 MCU 向两个 DP83826 输出同一个 25MHz 时钟信号、而不存在问题。

现在、他们构建了一个新电路板、MCU 向两个 DP83826 输出两个 25MHz 时钟信号、然后他们解决了这个问题。

问题是、当它们读取所有寄存器时、值为 1E5。 这是非常奇怪的。

您能就这种情况给出一些想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    美国办事处在 9 月 1 日假期关闭。 我们将在 9/2 美国时间与您联系。

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary

    如果他们使用单独的时钟、他们会看到这个问题吗?  

    请勿为两个 DP83826 驱动一个时钟、因为残桩会导致反射、这种反射会影响输入时钟质量。 配置

    1.使用时钟缓冲器为 DP83826 驱动单独的时钟

    2.使用一个 DP83826 CLKOUT 驱动第二个 DP83826

    谢谢

    David