This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:在 LEDCR 寄存器中建立的 100 BTX 链路

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560004/dp83867is-100-btx-link-established-in-ledcr-register

器件型号:DP83867IS


工具/软件:

在 DP83867 数据表中、在 LEDCR 寄存器设置下、有一个描述为“100 BTX 链路已建立“的选项。

请您确认这是否是一个印刷错误,如果它应该改为“100 BT 链接已建立“。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anders、

    它旨在描述 100BASE-TX、该 PHY 支持的 100m 电缆长度。

    此致、

    j