This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:申请 IBIS 模型

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1463-Q1, TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559960/tcan1463-q1-request-for-ibis-model

器件型号:TCAN1463-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

我们目前正在进行信号完整性仿真、想要申请  适用于 TCAN1463-Q1 的 IBIS 模型  收发器。 如果可用、请共享模型或下载链接。

如果需要我们提供任何其他信息、请告诉我。

此致、

Shobha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shobha、

    您可以使用任何 14 引脚 IBIS 模型(对于 IBIS 信号完整性验证,其功能相似) 、例如 TCAN1043A-Q1 IBIS 模型、谢谢。

    此致、

    Michael。