This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610EVM:控制 EEPROM 的正确方法是什么?

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558198/ds125df1610evm-what-is-the-correct-way-to-control-eeprom

部件号:DS125DF1610EVM


工具/软件:

尊敬的 TI 支持:

我发现、即使不插入 EEPROM、器件仍会在更新时隙中显示值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che-Jung:

    此页面显示的 EEPROM 值不会从 EVM 读取。  当选择“Write to EEPROM hex“选项时、这些是写入.hex 文件的“虚拟“值。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 GUI 是否不支持 EEPROM 写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che-Jung:

    此 GUI 将生成一个.hex 文件。  不会将文件写入 EEPROM。  我们推荐使用 EEPROM 编程器。

    谢谢、

    Drew