This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:角色之间的差异(主器件和从器件)

Guru**** 2587305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558766/dp83tg720evm-mc-difference-between-roles-master-and-slave

器件型号:DP83TG720EVM-MC


工具/软件:

大家好!  

在尝试向两个开发套件之间的以太网电缆添加串联端接时、我们注意到、当设置为不同的角色(主/从)时、两个 Devkit 的错误计数似乎存在差异。 无论使用何种套件、主器件似乎都具有较低的错误计数率和较高的信号质量指数。

你知道为什么会这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    SQI 通常在不同角色之间不会有所不同、它可以指示整体链路质量。  连接器(布线)或电缆和方向可能略有不同。 您是否会看到多个索引不同的值(我预计会有一些变化,即 1-2dB)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Undrea:

    无论我的哪些开发套件担任主角色、无论电缆的方向如何、我都会看到这种情况。 以下是一些表明我所看到的内容的结果:

    负载是导线上的串联终端。

    如您所见、角色之间的所有计数都大不相同

    这是通过在两个 PHY 开发套件之间连接电缆、分配角色、然后在 10 秒内对寄存器的变化进行计数来实现的。 (未启用测试模式)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    能否详细介绍一下在哪里添加串联端接电阻器?  此外、您能否分享这项测试的一些背景信息?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Drew、串联电阻焊接到电缆上、大约是 10m 电缆的四分之一、更靠近主电缆。 如果电缆翻转或开发套件角色互换、这也是相同的。 背景在很大程度上、我们试图衡量误差计数如何随着信号质量的下降而变化、以掌握如何使用这些数字