This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204 支持热插拔吗?

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559875/lsf0204-does-lsf0204-support-hot-swap

部件号:LSF0204


工具/软件:

LSF0204 是否支持热插拔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您对“热插拔“的定义。 是 LSF0204 本身还是仅其他已断电并热插拔的器件? 当某些设备(未)插入时、您希望发生什么情况? 应该在什么时候发生?

    仅当 EN 引脚被强制为低电平时、LSF 才会隔离两侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cain、

    我们的应用程序团队今天正在庆祝劳动节(美国假日)。 让我们在两天内回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:
    感谢您的支持、我们使用  LSF0204 隔离 GPIO 信号、并 将其放置在 连接器和 SOC 之间。 这里的一个关键要求是 连接器 需要支持热插拔--这意味着它可以 在设备 通电时拔出或插入。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cain:

    与 Clemens 的响应类似、如果 总线连接正确(顺序应为接地,VCC,然后是数据)、LSF 可用于热插拔应用。

    请注意、热插拔应用通常涉及更长的布线和连接器长度、因为 LSF0204 是一款没有缓冲的无源转换器、因此其无法通过更高的电容来转接驱动信号。  

    此致、

    插孔