This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869 与 TMS320f28388D 兼容。 我们需要 1000 base (4 Tx、4 Rx)

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560635/dp83869hm-is-the-dp83869-compatible-with-tms320f28388d-we-need-1000-base-4-tx-4-rx

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869TMS320F28388D

工具/软件:

DP83869 是否与 TMS320f28388D 兼容? 我们需要 1000 基底 (4 个 Tx、4 个 Rx) 接口、带有 388D。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    DP83869 当然可以支持 1000Base-T、但我没有看到 TMS320F28388D 支持的千兆位以太网接口。 在 TMS320F28388D 数据表中、我仅看到 MII/RMII 上支持 10Mbps/100Mbps:

    为了通过 DP83869 支持 1000Base 速度、MCU 需要支持 RGMII 或 SGMII。 我在数据表中没有提到这些接口、因此我认为该 MCU 不支持 1000Base-速度。  

    此致、

    Shane