This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550 可以取代 DPC15 吗?

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559343/tcan4550-does-the-tcan4550-can-replace-the-dpc15

器件型号:TCAN4550


工具/软件:

尊敬的团队:  

我是否可以知道 DPC15 是否可以替换为 TCAN4550? 是否有任何 P2P 解决方案可以替代 DPC15?  

谢谢。

B.R.

Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    今天是一个假期。 请在一周内提供一些反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我不知道有任何竞争器件与 TCAN4550 引脚对引脚兼容、因此从 P2P 的角度来看、我会说不。

    我找不到有关器件型号为 DPC15 的 CAN 控制器或收发器的任何信息、因此我也找不到关于 TCAN4550 是否能够从功能角度替换您提到的此 DPC15 器件的任何注释。

    此致、

    Jonathan