This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:无法将数据从 DS90UB933 获取到 DS90UB954

Guru**** 2586475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529375/ds90ub933-q1-cannot-get-data-from-ds90ub933-to-ds90ub954

器件型号:DS90UB933-Q1


工具/软件:

你好。


我们拥有一个连接到 DS90UB954 的 DS90UB933 解决方案
我们使用一个已配置的通道。
我们通过 I2C 连接到 DS90UB933 并开始工作。


具有来自传感器的同步信号的 12 位数据传输到 DS90UB933 DVP 的输入端。
但在 CSI DS90UB954 的输出端、没有信号(我们使用示波器查看信号)。
DS90UB954 的 CSI 数据线设置为 LP11 状态。


在 DS90UB954 寄存器中:

    BCC_CONFIG [ 0x58]= 0x58

    PORT_CONFIG [0x6D]= 0x7D

          FPD3_MODE =  01:RAW12 模式/ 50MHz(兼容 DS90UB913A/933)

如果我们看一下模式选择寄存器 DS90UB933、可得到
模式选择[0x05]= 0x10

   MODE_UP_TO_DATE [位 4]= 1:来自解串器的模式选择的状态是最新的。

这表示解串器选择并配置了模式、但为什么在模式选择[0x05]寄存器中未设置位 3
(模式选择[0x05]寄存器中的 PIN_MODE_12 位模式)
毕竟、DS90UB954 中选择了 RAW12 模式/ 50MHz 模式(兼容 DS90UB913A/933)。

在 DS90UB933 中、我们使用内部 OSC 时钟馈入 PLL
寄存器 — PLL 时钟覆盖[0x35]= 0x01

告诉我还需要配置什么才能在 CSI 线路 DS90UB954 上获得信号?


DS90UB954 的错误寄存器中没有任何内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我正在研究这个问题、并将尽快回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。


    我们做了很多实验、但无法在 CSI 总线上获得信号
    同时、I2C 总线的正向和反向通道工作正常。
    我真的需要一些提示。


    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您能否提供以下 UB954 寄存器的读数?

    0x02-0x06、0x1F-0x24、0x33-0x37、0x40-0x49、0x4B-0x58 0x5B-0x6D、0x70-0x76、0x7A-0x7D、0xA5、0xD2-0xDB。

    如果您的摄像头连接到 UB954 RX 端口 0、则在读取上述寄存器之前、必须写入 DES 寄存器 0x4C = 0x01。 如果使用 RX 端口 1、则 0x4C = 0x12。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。
    低于 DS90UB954 寄存器中的值时、我们仅使用端口 RX 0

    通用配置[0x02]= 0x1E
    修订/掩码 ID [0x03]     = 0x20
    DEVICE_STS [0x04]        = 0xDF
    PAR_ERR_THOLD_xx [0x05:0x06]= 0x0100

    CSI_PLL_CTL [0x1F]    = 0x00
    FWD_CTL1 [0x20]       = 0x20
    FWD_CTL2 [0x21]       = 0x01
    FWD_STS [0x22]        = 0x00
    INTERRUPT_CTL [0x23]= 0x00
    INTERRUPT_STS [0x24]= 0x00

    CSI_CTL [0x33]    = 0x21
    CSI_CTL2 [0x34]   = 0x40
    CSI_STS [0x35]    = 0x00
    CSI_TX_ICR [0x36]= 0x00
    CSI_TX_ISR [0x37]= 0x00

    保留[0x40]   = 0x00
    SFILTER_CFG [0x41]= 0xA7
    AEQ_CTL1 [0x42]    = 0x71
    AEQ_ERR_THOLD [0x43]= 0x01
    保留[0x44]= 0x00
    保留[0x45]= 0x00
    保留[0x46]= 0x00
    保留[0x47]= 0x00
    保留[0x48]= 0x00
    保留[0x49]= 0x00

    RAW_EMBED_DTYPE [0x4B]= 0x12
    FPD3_PORT_SEL [0x4C] = 0x01
    RX_PORT_STS1 [0x4D]  = 0x13
    RX_PORT_STS2 [0x4E]  = 0x04
    RX_FREQ_xx [0x4F:0x50]= 0x3461
    SENSOR_STS_0 [0x51]= 0x00
    SENSOR_STS_1 [0x52]= 0x00
    SENSOR_STS_2 [0x53]= 0x00
    SENSOR_STS_4 [0x54]= 0x00
    RX_PAR_ERR_xx [0x55:0x56]= 0x0000
    BIST_ERR_COUNT [0x57]= 0x00
    BCC_CONFIG [0x58]= 0x58

    SER_ID [0x5B]= 0xB0
    SER_ALIAS_ID [0x5C]= 0xB0
    TargetID[0][0x5D]= 0x5E
    TargetID[1][0x5E]= 0x00
    TargetID[2][0x5F]= 0x00
    TargetID[3][0x60]= 0x00
    TargetID[4][0x61]= 0x00
    TargetID[5][0x62]= 0x00
    TargetID[6][0x63]= 0x00
    TargetID[7][0x64]= 0x00
    TargetAlias[0][0x65]= 0x5E
    TargetAlias[1][0x66]= 0x00
    TargetAlias[2][0x67]= 0x00
    TargetAlias[3][0x68]= 0x00
    TargetAlias[4][0x69]= 0x00
    TargetAlias[5][0x6A]= 0x00
    TargetAlias[6][0x6B]= 0x00
    TargetAlias[7][0x6C]= 0x00
    PORT_CONFIG [0x6D]= 0x7D

    RAW10_ID [0x70]= 0x2B
    RAW12_ID [0x71]= 0x2C
    CSI_VC_MAP [0x72]= 0xE4
    LINE_COUNT_xx [0x73:0x74]= 0x0000
    LINE_LEN_x [0x75:0x76]= 0x0000

    CSI_RX_STS [0x7A]= 0x00
    CSI_ERR_COUNTER [0x7B]= 0x00
    PORT_CONFIG2 [0x7C]= 0x20
    PORT_PASS_CTL [0x7D]= 0x00

    REFCLK_FREQ [0xA5]= 0x19

    AEQ_CTL2 [0xD2]= 0x94
    AEQ_STATUS [0xD3]= 0x06
    自适应 EQ 旁路[0xD4]= 0x60
    AEQ_MIN_MAX [0xD5]= 0xF2
    保留[0xD6]= 0x00
    保留[0xD7]= 0x00
    PORT_ICR_HI [0xD8]= 0x00
    PORT_ICR_LO [0xD9]= 0x00
    PORT_ISR_HI [0xDA]= 0x00
    PORT_ISR_LO [0xDB]= 0x00

    我们使用一个特定传感器、从该传感器可间歇性传输至 DS90UB933 PKLC 输入信号。
    它与 VSYNK 信号同步传入数据包
    VSYNK 是 DS90UB933 输入的有效频率。
    VSYNK 未激活 PKLC = 0
    换句话说、图像传感器仅在发送数据时才会打开像素时钟信号。
    这可能是我们问题的原因吗?

    我们使用
    7.4.2 DS90UB933/934 以成像仪的像素时钟作为基准时钟模式运行

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    根据提供的寄存器值、SER 和 DES 之间的链路正常。 但没有视频数据发送到 DES。 请检查图像传感器的输出并始终保持 PCLK 存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hamzeh Jaradat。

    感谢您的答复。


    我们想更详细地阐明和分析我们的联系。


    我们使用内部 DS90UB933 发生器、其中 PLL 与 PCLK 同步。
    像素采样时钟频率从我们的传感器到 DS90UB933 的 PCLK 输入。


    如前所述、当没有来自传感器的数据时、该频率会中断。
    有来自传感器的输出数据(我们用示波器进行查看)。


    我们的传感器无法输出连续 PCLK。

    因此、问题在于、如何使 DS90UB933 正常工作并将数据传输到 DS90UB954。

    本文档讨论了与外部 48MHz 发生器同步的第二个选项。
    但是、如果我们连接该选项、仍然会得到来自传感器的间歇性 PCLK。


    在这种情况下 DS90UB933 将如何工作?
    在这种情况下、是否可以将视频数据传输到 DS90UB954。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    在这种情况下、您需要使用 UB933 的外部 REFCLK(例如 48MHz)。 SER 将使用该 CLK 生成 FPD-Link 正向通道、该通道将连续发送、与来自成像仪的输入数据/时钟是否可用无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们修改了电路、添加了一个外部 48MHz 振荡器。
    来自我们传感器的像素时钟是间歇性的。
    与以前一样、DS90UB954 解串器的 CSI 线路上无法获得信号。

    DS90UB933 寄存器配置如下。

    通用配置[0x03]= 0xC6
    模式选择[0x05]= 0x3A
    常规状态[0x0C]= 0x11
    PLL 时钟覆盖[0x35]= 0x02

    在 PLL 时钟覆盖[0x35]寄存器中选择了以下模式
            1:将 GPO3 直接路由到 PLL
            0:允许 PLL 锁定到 PCLK 或 GPO3 的外部时钟
    我是否理解 LOCK2OSC 位= 0 允许使用间歇性 PCLK?

    在我们的测试电路中、来自传感器的 PCLK 是 72MHz。

    请告诉我、这是正确的 PCLK 频率、分辨率为 12 位、外部发生器频率为 48MHz 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、感谢您分享信息。 我们将检查此问题、并在 2-3 天内回复您。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ikram ,我们的任何更新? 这对我们来说是紧迫的。 谢谢、Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ]我是否理解 LOCK2OSC 位= 0 允许使用间歇性 PCLK?

    这个问题与间歇性或间歇性无关。 该位用于选择内部 CLK 或外部 CLK。 但是、在使用 GPIO3 的外部 CLK 时、应该可以使用间歇性 PCLK。

    告诉我、这是正确的 PCLK 频率、分辨率为 12 位、外部发生器频率为 48MHz 吗?

    是的、正确。

    问题、UB954 上的以下寄存器现在的值是多少?

    0x02-0x06、0x1F-0x24、0x33-0x37、0x40-0x49、0x4C-0x58 0x5B-0x6D、0x70-0x76、0x7A-0x7C、0xD2-0xDB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题、UB954 上的以下寄存器现在的值是多少?

    你好。
    我们通过示波器监测 CSI UB954 的输出信号。
    有时、在启动时、输出信号会短暂出现。
    读取 UB954 寄存器时、我们会得到以下结果

    General Configuration [0x02] = 0x1E
    Revision/Mask ID [0x03]        = 0x20
    DEVICE_STS [0x04]              = 0xDF
    PAR_ERR_THOLD_xx [0x05:0x06] = 0x0100
    
    CSI_PLL_CTL [0x1F]       = 0x00
    FWD_CTL1 [0x20]           = 0x20
    FWD_CTL2 [0x21]           = 0x01
    FWD_STS [0x22]             = 0x00
    INTERRUPT_CTL [0x23] = 0x00
    INTERRUPT_STS [0x24] = 0x00
    
    CSI_CTL [0x33]       = 0x21
    CSI_CTL2 [0x34]     = 0x40
    CSI_STS [0x35]       = 0x00
    CSI_TX_ICR [0x36] = 0x00
    CSI_TX_ISR [0x37] = 0x00
    
    RESERVED [0x40]      = 0x00
    SFILTER_CFG [0x41] = 0xA7
    AEQ_CTL1 [0x42]       = 0x71
    AEQ_ERR_THOLD [0x43] = 0x01
    RESERVED [0x44] = 0x00
    RESERVED [0x45] = 0x00
    RESERVED [0x46] = 0x00
    RESERVED [0x47] = 0x00
    RESERVED [0x48] = 0x00
    RESERVED [0x49] = 0x00
    
    RAW_EMBED_DTYPE [0x4B] = 0x12
    FPD3_PORT_SEL [0x4C]  = 0x01
    RX_PORT_STS1 [0x4D]    = 0x13
    RX_PORT_STS2 [0x4E]    = 0x14
    RX_FREQ_xx [0x4F:0x50] = 0x3461
    SENSOR_STS_0 [0x51] = 0x00
    SENSOR_STS_1 [0x52] = 0x00
    SENSOR_STS_2 [0x53] = 0x00
    SENSOR_STS_4 [0x54] = 0x00
    RX_PAR_ERR_xx [0x55:0x56] = 0x0000
    BIST_ERR_COUNT [0x57] = 0x00
    BCC_CONFIG [0x58] = 0x58
    
    SER_ID [0x5B] = 0xB0
    SER_ALIAS_ID [0x5C] = 0xB0
    TargetID[0] [0x5D] = 0x5E
    TargetID[1] [0x5E] = 0x00
    TargetID[2] [0x5F] = 0x00
    TargetID[3] [0x60] = 0x00
    TargetID[4] [0x61] = 0x00
    TargetID[5] [0x62] = 0x00
    TargetID[6] [0x63] = 0x00
    TargetID[7] [0x64] = 0x00
    TargetAlias[0] [0x65] = 0x5E
    TargetAlias[1] [0x66] = 0x00
    TargetAlias[2] [0x67] = 0x00
    TargetAlias[3] [0x68] = 0x00
    TargetAlias[4] [0x69] = 0x00
    TargetAlias[5] [0x6A] = 0x00
    TargetAlias[6] [0x6B] = 0x00
    TargetAlias[7] [0x6C] = 0x00
    PORT_CONFIG [0x6D] = 0x7E
    
    RAW10_ID [0x70] = 0x2B
    RAW12_ID [0x71] = 0x2C
    CSI_VC_MAP [0x72] = 0xE4
    LINE_COUNT_xx [0x73:0x74] = 0x001C
    LINE_LEN_x [0x75:0x76] = 0x029A
    
    CSI_RX_STS [0x7A] = 0x00
    CSI_ERR_COUNTER [0x7B] = 0x00
    PORT_CONFIG2 [0x7C] = 0x20
    PORT_PASS_CTL [0x7D] = 0x00
    
    REFCLK_FREQ [0xA5] = 0x19
    
    AEQ_CTL2 [0xD2] = 0x94
    AEQ_STATUS [0xD3] = 0x05
    ADAPTIVE EQ BYPASS [0xD4] = 0x60
    AEQ_MIN_MAX [0xD5] = 0xF2
    RESERVED [0xD6] = 0x00
    RESERVED [0xD7] = 0x00
    PORT_ICR_HI [0xD8] = 0x00
    PORT_ICR_LO [0xD9] = 0x00
    PORT_ISR_HI [0xDA] = 0x00
    PORT_ISR_LO [0xDB] = 0x10
    

    如果 PCLK 频率设置为 37MHz、那么 CSI UB954 输入端将出现信号、但该信号将随机消失。

    对于使用 48MHz 基准发生器的 PLCK 频率范围、是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ievan:

    我查看了提供的寄存器值。 现在我可以看到您正在从相机接收数据,但分辨率很低。 这是预料之中的吗?

    0x33 -[5:4]= 10、即 2 个通道。 将 4 个通道更改为 00
    0x35 = 00、这意味着 DES 输出端没有 CSI 数据。
    0x4E = 0x14 — 缓冲器错误
    0x4F = 0x34 = 52MHz
    LINE_COUNT_xx [0x73:0x74]= 0x001C - 28 行!
    LINE_LEN_x [0x75:0x76]= 0x029A - 666 x3/3 = 444 像素/行

    如果 PCLK 频率设置为 37MHz、则 CSI UB954 输入端会有信号、但该信号会随机消失。

    您不能使用 37MHz PCLK、该值低于 SER 支持的最小值。 UB933 支持 12 位 Min 37.5MHz 模式和 10 位 Min 50MHz 模式。

    对于使用 48MHz 参考信号发生器的 PLCK 频率范围、是否有任何建议?

    使用 48MHz 外部 REFCLK 时、PCLK 必须在 12 位模式下为 72MHz、在 10 位模式下必须为 96MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在我可以看到您正在从相机接收数据,但分辨率很低。 这是否符合预期?

    是的、我们的传感器具有 512x512 的低分辨率。

    我们更改了时钟方案。
    我们将 48MHz 应用于 UB933 CKLIN 输入。
    在 UN933 CLKOUT 输出 24MHz 处。
    CLKOUT 24MHz 乘以 3(我们获得 72MHz) 并)并施加到传感器输入。
    我们的传感器无法在内部实现频率倍增。
    通过这种连接、传感器的 PCLK 频率也是 72MHz。

    我们从传感器接收这些同步信号。

    但 CSI 输出端没有任何内容。


    作为实验、我们希望降低的频率
    CKLIN 连接到 25MHz、这将为我们提供 37.5MHz PCLK。

    还有其他想法吗?
    我们确实需要在 PCLK 中断的情况下运行 UB954–UB933。

    我会连接 UB954 寄存器的状态。

    General Configuration  [0x02] = 0x1E 
    Revision/Mask ID       [0x03] = 0x20
    DEVICE_STS             [0x04] = 0xDF
    PAR_ERR_THOLD_xx  [0x05:0x06] = 0x0100
    
    CSI_PLL_CTL            [0x1F] = 0x00
    FWD_CTL1               [0x20] = 0x20
    FWD_CTL2               [0x21] = 0x01
    FWD_STS                [0x22] = 0x00
    INTERRUPT_CTL          [0x23] = 0x00
    INTERRUPT_STS          [0x24] = 0x00
    
    CSI_CTL                [0x33] = 0x21
    CSI_CTL2               [0x34] = 0x40
    CSI_STS                [0x35] = 0x00
    CSI_TX_ICR             [0x36] = 0x00
    CSI_TX_ISR             [0x37] = 0x03
    
    RESERVED               [0x40] = 0x00
    SFILTER_CFG            [0x41] = 0xA7
    AEQ_CTL1               [0x42] = 0x71
    AEQ_ERR_THOLD          [0x43] = 0x01
    RESERVED               [0x44] = 0x00
    RESERVED               [0x45] = 0x00
    RESERVED               [0x46] = 0x00
    RESERVED               [0x47] = 0x00
    RESERVED               [0x48] = 0x00
    RESERVED               [0x49] = 0x00
    
    RAW_EMBED_DTYPE        [0x4B] = 0x12
    FPD3_PORT_SEL          [0x4C] = 0x01
    RX_PORT_STS1           [0x4D] = 0x13
    RX_PORT_STS2           [0x4E] = 0x14
    RX_FREQ_xx        [0x4F:0x50] = 0x3000
    SENSOR_STS_0           [0x51] = 0x00
    SENSOR_STS_1           [0x52] = 0x00
    SENSOR_STS_2           [0x53] = 0x00
    SENSOR_STS_4           [0x54] = 0x00
    RX_PAR_ERR_xx     [0x55:0x56] = 0x0000
    BIST_ERR_COUNT         [0x57] = 0x00
    BCC_CONFIG             [0x58] = 0x58
    
    SER_ID                 [0x5B] = 0xB0
    SER_ALIAS_ID           [0x5C] = 0xB0
    TargetID[0]            [0x5D] = 0x5E
    TargetID[1]            [0x5E] = 0x00
    TargetID[2]            [0x5F] = 0x00
    TargetID[3]            [0x60] = 0x00
    TargetID[4]            [0x61] = 0x00
    TargetID[5]            [0x62] = 0x00
    TargetID[6]            [0x63] = 0x00
    TargetID[7]            [0x64] = 0x00
    TargetAlias[0]         [0x65] = 0x5E
    TargetAlias[1]         [0x66] = 0x00
    TargetAlias[2]         [0x67] = 0x00
    TargetAlias[3]         [0x68] = 0x00
    TargetAlias[4]         [0x69] = 0x00
    TargetAlias[5]         [0x6A] = 0x00
    TargetAlias[6]         [0x6B] = 0x00
    TargetAlias[7]         [0x6C] = 0x00
    PORT_CONFIG            [0x6D] = 0x7D
    
    RAW10_ID               [0x70] = 0x2B
    RAW12_ID               [0x71] = 0x2C
    CSI_VC_MAP             [0x72] = 0xE4
    LINE_COUNT_xx     [0x73:0x74] = 0x0000
    LINE_LEN_x        [0x75:0x76] = 0x0000
    
    CSI_RX_STS             [0x7A] = 0x00
    CSI_ERR_COUNTER        [0x7B] = 0x00
    PORT_CONFIG2           [0x7C] = 0x20
    PORT_PASS_CTL          [0x7D] = 0x00
    
    REFCLK_FREQ            [0xA5] = 0x19
    
    AEQ_CTL2               [0xD2] = 0x94
    AEQ_STATUS             [0xD3] = 0x06
    ADAPTIVE EQ BYPASS     [0xD4] = 0x60
    AEQ_MIN_MAX            [0xD5] = 0xF2
    RESERVED               [0xD6] = 0x00
    RESERVED               [0xD7] = 0x00
    PORT_ICR_HI            [0xD8] = 0x00
    PORT_ICR_LO            [0xD9] = 0x00
    PORT_ISR_HI            [0xDA] = 0x00
    PORT_ISR_LO            [0xDB] = 0x03
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我不太确定如何使其正常工作。 看起来这种模式可能与 SER 不兼容。  
    此外、在最新提供的寄存器转储中、DES 似乎没有接收任何数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的答复。
    休息后、我们继续进行研究。

    我们设法在 CSI 线路上获取数据。
    减少了寄存器中的值
    FV_MIN_TIME(地址 0xBC)

    现在、示波器可以看到 CSI 线上的数据、但我们的系统无法感知这些数据。

    我们不会收到图像。

    对于 FV_MIN_TIME 寄存器、如何正确确定需要写入它的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    由于美国公众假期、星期二将于 9 月 2 日恢复支持。 感谢您的耐心。  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    对于您的用例 RAW12HF、您应该将 195(十六进制 0xC3)编程到此寄存器。