This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020BI 的内部电阻值以及如何将数据写入 EEPROM

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559612/tusb4020bi-internal-resistance-value-of-tusb4020bi-and-how-to-write-data-to-eeprom

器件型号:TUSB4020BI


工具/软件:

TUSB4020BI 的内部输入电阻是多少?

如何通过 USB 将数据写入 EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们的团队今天将庆祝美国国家假日。 请允许我们在两天内回来并给予您回复。 谢谢!

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasuyuki:

      PD 或 PU 的内部输入电阻约为 100k。

      TUSB4020B 在上电期间只通过 I2C 读取 EEPROM 数据。

      为了对 EEPROM 进行编程、我们提供了 EEPROM 工具、您也可以使用 市场上的任何 EEPROM 编程工具。

    好极了

    Brian