This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:应用问题

Guru**** 3001820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560170/tca9617b-application-question

器件型号:TCA9617B


工具/软件:

您好的团队、

我的客户想知道是否可以在 I2C 转换过程中将 EN 引脚拉至低电平? 是否可能对应用造成任何损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 EN 被拉至低电平时、另一侧的 SDA/SCL 信号都将变为高电平、这是不可预测的、该侧的 I²C Ω 器件将如何对此做出反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    当在 I2C 事务期间通过将引脚驱动为低电平来在 EN 引脚上满足 VIL 时、输出驱动器将禁用。 我认为没有任何损坏的可能性、因为缓冲器将直接停止驱动低电平并释放 I2C 总线。  

    我确实怀疑可能存在某种类型的锁定事件、即缓冲器的输入侧和输出侧不同步。 您可能需要复位缓冲区每一侧的所有 I2C 目标器件。  

    此致、

    Tyler