This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574A:PCF8574ADWR 不会将数据传输到输出端

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9534, TCA9534A, PCF8574A, PCF8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559640/pcf8574a-pcf8574adwr-does-not-transfer-data-to-output

部件号:PCF8574A
主题中讨论的其他器件:TCA9534A、TCA9534、 PCF8574

工具/软件:

您好、我正在使用已连接 PCF8574ADWR 并按照随附的图进行连接。 向输出发送数据后、尽管存在 ACK 信号、但输出上没有数据。 我将连接逻辑分析仪的输出。 我已经使用了 6 个从一个磁带,他们都是一样的。  当我使用 PCF8574N 并将地址更改为适当的电路时、一切工作正常。

你能告诉我吗?

BR、谢谢您。

e2e.ti.com/.../Zosik_5F00_Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于高输出、PCF8547A 的输出电流可低至 30µA。 ULN2803AFWG 需要在其输入端达到 1350µA。

    您可以尝试在 PCF 的输出端添加 820Ω 上拉电阻器。 但是、最好使用输出更强的 I/O 扩展器(例如 TCA9534A)并针对该扩展器调整软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vladimir

    我们的应用程序团队今天正在庆祝劳动节(美国假日)。 让我们在两天内回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我订购了 TCA9534 IC 并将在尝试器件后写入结果。

    我认为这是正确的方向、再次感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    我看到 Clemens 关于 ULN2803AFWG 在数据表中的以下规格定义的输入端需要高达 1350uA 的观点:  

    但是、我不明白为什么 PCF8574ADWR 不起作用、但 PCF8574N 却起作用。 “N"表示“表示 PDIP 封装。 “A"版本“版本应具有不同的 I2C 地址。 除了地址和封装差异外、PCF8574 和 PCF8574A 还应具有相同的输出驱动结构。 PCF8574N 和 PCF8574A 电路之间有何区别?  

    此致、

    Tyler