This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0395:审阅 LMH0395+DS30BA101 的原理图

Guru**** 2811305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0395, DS30BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559667/lmh0395-review-of-the-schematic-diagram-of-lmh0395-ds30ba101

器件型号:LMH0395
主题 DS30BA101 中讨论的其他部件

工具/软件:

您好 TI 团队、

客户已经使用了使用 LMH0395+DS30BA101 开发的应用解决方案来应用 LED 墙面发送卡项目。 目前、该器件的原理图已完成如下。 客户希望让原始工厂帮助检查原理图是否有问题。 您能回顾一下吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    美国办事处在 9 月 1 日假期关闭。 我们将在 9/2 美国时间与您联系。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  
    以下是针对 LMH0395 的注释:
    1.我们建议对 R11 使用 49.9 Ω 电阻器、而不是 37.4 Ω。

    以下是 DS30BA101 的注释:
    1.  
    请使用 1uF、而不是 4.7uF、应该放置在这个位置之前。  

    2.  

    补码不需要此功能。  
    3.  
    对于 75 Ω 交流耦合同轴电缆、RVO 应为 750 Ω。  
    4.  
    VCC1 必须连接到 3.3V。

    此致、
    j