This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1144-Q1:TCAN1144DYYRQ1

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559277/tcan1144-q1-tcan1144dyyrq1

器件型号:TCAN1144-Q1


工具/软件:

好的一天、我只想确认产品定义、在此红色框中是生产批次标记还是非生产批次标记? 因为它总是更改每次我收到,如果是这样,你有指导如何阅读此标记代码只是为了参考.

 

产品:051361800

MPN:TCAN1144DYYRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wirul:

    是的,很多的 marklng 可能被插入如下,谢谢。

                                                                                       
         -------------------- +     YM = 年月  生产日期 代码                  
         !    美味    !      LLLL =批次 追踪 代码                                       
         !  o 1144       !           符合 QSS 005-120 的 S =站点代码                            
         -------------------- +    

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您的细节,但我看不到最后一个“S"数字“数字,因为你可以在我的照片中看到它是 55AKJGW。 您能否澄清照片中的数字“S"</s>“  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wirul:

    S 是一个占位符、就像 YM 和 LLLL 一样、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machael、

    我的点是您提到的最后一个数字“S"应该“应该是 005-120、但实际部分是字母而非数字、您能否确认?

    此致、

    Wirul T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wirul:

    为混乱而道歉。 它不应该是数字的(我正在澄清如何解释),应该像显示,谢谢。

       -------------------- +                    
         !  美味!               
         !  o 1144   !              
         -------------------- +    

    此致、

    Michael。