This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:交换极性

Guru**** 3001820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560182/tdp142-swapping-polarity

器件型号:TDP142


工具/软件:

尊敬的团队:

我需要一些帮助来了解为什么在这种情况下可以进行极性交换?  

这是否意味着我也可以将另一个 DP 换用“N"和“和“P"?“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只要保持输入和输出之间的极性、就可以在任何通道上交换 DP142 极性。 如果交换输入端的极性、也必须交换输出端的极性。

    谢谢

    David