This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD204:TVS 低浪涌测试结果

Guru**** 3002260 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556499/esd204-tvs-low-surge-testing-result

器件型号:ESD204
主题中讨论的其他部件: Strike

工具/软件:

你(们)好  

请提供 ESD204 测量报告(要求验证在 TI 实验室测试的低压浪涌器件、因为第三方实验室执行的浪涌测试是 IEC 61000-4-5、未讨论 kV 水平)。

钳位后、ESD204 后面的元件仍然无法正常工作。 使用低电压浪涌测试可以重现此问题。

请提供一个 8/3V 20µs 低压浪涌测试、从 3V 开始一直增加到 20V(步长为 1V、假设器件具有 2 Ω 的内部阻抗用于电流限制)。 这表示漏电流超过 5A 可能出现在 11V 以上。

如图所示、我对该测试提出了三个关键观察点。 请参阅下图、其中显示了 20µs 浪涌信号。 观察 TVS 的电压和电流变化。 蓝色波形表示电流、黄色波形表示电压变化。

1.当 TVS 工作时、我想了解当 TVS 激活时、不同低压浪涌信号(如箭头所示)产生的尖峰电压变化。 (从数据表中的钳位电压来看,这种现象并不明显。)

2.驱动 TVS 时,电压行为(尖峰峰值电压,钳位电压)是在漏电流小于或接近 IPP 电流时测量的。

3.当 TVS 被驱动时,电压行为(尖峰峰值电压,钳位电压)是在漏电流大于或接近 IPP 电流时测量的。

如果 8/IPP 浪涌信号产生的漏电流超过 ESD204 TVS 的 20µs 耐受值并导致烧毁、请提供测量记录。

如果 VBR TVS 产品较高(假设为 25V)、黄色箭头的火花也会被拉高吗?

如果 TVS 未激活、我可以直接观察 8/20us 浪涌信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在提供测量报告之前、您能否帮助确认以上评论中的几点?

    • 出现故障的下游 IC 的器件型号是多少?
    • 放置在引脚 ESD204 上的绝对最大额定值是多少?
    • 当您说下游 IC 出现故障时、您如何判断?
    • 您是否有测试设置的详细图像?

    借助这些信息、我可以帮助回答您的问题并开始测试。

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    问题列表源自数据表、非故障分析要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    钳位后、ESD204 后面的元件仍然无法正常工作。 使用低电压浪涌测试可以重现此问题。

    您能否为出现故障的组件提供 PN?

    [引用 userid=“449455" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556499/esd204-tvs-low-surge-testing-result “](要求验证在 TI 实验室测试的低压浪涌器件、因为第三方实验室执行的浪涌测试是 IEC 61000-4-5、未讨论 kV 级别)[/报价]

    我不确定这是否能解决这一点、但可以查看 IEC 61000-4-5 中支持各级浪涌测试的预期电流值表、如下所示:

    如需更多信息、请单击此处。 通常、对于数据线(我猜测由于通道数和电容电平而放置此器件)、我们使用 42Ω Req。

    这表示在 11V 以上可能出现超过 5A 的漏电流。
    如果 8/IPP 浪涌信号产生的漏电流超过 ESD204 TVS 的 20µs 耐受电流

    我想清除有关漏电流的信息、因为有几次这是通过主题提到的。 “漏电流“定义为器件在系统正常运行期间线路上时产生的电流。 对于 TI 器件、该电流通常为 100nA 或更低、仅达到规格要求的工作电压。 当接近击穿电压时、该泄漏电流接近 1mA。 然后、在浪涌冲击(或任何其他瞬态)期间、只要瞬态在器件的规格范围内运行、电流就会接近器件的 IPP。 对于 ESD204、该最大电流为 5.5A。 这个额定电流是否适合您的应用?

    如果您可以确认您尝试保护的电路、我可以确保 ESD204 是合适的器件、或者我们是否需要针对您的应用评估不同的器件。

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    客户希望在 HDMI、HDBaseT 和 USB3.0 接口中使用 ESD204。

    我是否可以知道 20µs 浪涌条件下的特定电压 (6V 至 20V) 有任何测试报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    我们没有任何此类测试报告、但 数据表中确实提供了可能会感兴趣的浪涌曲线(请参阅下面的)。

    此图模拟了 器件最大浪涌额定值的功率、这表明在最大额定值时、器件将钳位在 9-10 伏左右。

    如果这不是您需要的信息、您能否详细说明此测试报告所需的测试设置和测量值?

    此致、

    Josh Prushing