This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:CRC 失败

Guru**** 2619655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559892/dp83826i-crc-failure

器件型号:DP83826I


工具/软件:

您好的团队、

我的客户在 LV 伺服产品中使用 DP83826 进行 EtherCAT。

他们使用一台计算机通过一米网线与产品板连接。 然后他们使用 Beckhoff GUI 与 DP83826 连接。

问题是下面有许多 CRC 问题:

以下是原理图:

e2e.ti.com/.../DP83826-VEICHI.pdf

问题 1:您可以帮助查看原理图吗

问题 2:您有什么建议来解决 CRC 问题吗? 例如环回?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    美国办事处在 9 月 1 日假期关闭。 我们将在 9/2 美国时间与您联系。

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary

    您能分享一下他们设置的方框图吗?  

    他们能否读取 PHY 寄存器 0x15、他们是否看到任何符号错误? 还请将 PHY 置于反向环回模式、这将有助于隔离 MDI 或 MAC 接口的问题。

    在开始流量之前、他们是否可以清除并读取 EtherCAT ESC 寄存器 0x0,300,03003020300308030A、0310、 和 0312?

    谢谢

    David