This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:有关通过引脚选项禁用寄存器访问的查询

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558882/dp83869hm-query-on-disabling-register-access-through-pin-option

器件型号:DP83869HM


工具/软件:

您好的团队、  

我们 在一个工程中使用了 DP83869HMRGZT。  

我们正在调试一个未按预期运行的 int 函数。 当时、我们看到这一描述提到:“当通过引脚选项禁用寄存器访问时。“

这是如何工作的、我们如何确保在我的例子中没有禁用寄存器访问?

谢谢  
Yovel Raja  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请忽略此内容、因为这是一个拼写错误。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复,  

    您能说明一下 INT PIN 功能中的更新版本吗?

    我们调试所面临的 INT 问题将非常有帮助。

    谢谢、
    Yovel Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yovel:

    该引脚是 PWDN/INT 功能。 默认为 PWDN、但可通过 SMI 重新配置为 INT。

    硬件连接建议是弱 PU 至 VDDIO(2.2k 可以接受)、但如果不使用、则可以保持悬空、因为器件内部的 PU 甚至更弱、以节省客户 BOM 成本。

    此致、
    Gerome