This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1431-Q1:有关看门狗和 nRST 的查询

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560594/tlin1431-q1-queries-on-watchdog-and-nrst

器件型号:TLIN1431-Q1


工具/软件:

您好、

1) 在 SPI 模式与引脚控制模式下使用 TLIN1431-Q1 时、nRST 功能有何区别? 在数据表中、它在 SPI 模式下指定为默认功能。

2) 下表中列出的 SPI 值是否为总窗口时间? 例如、如果我们选择 WD_TIMER 为 000、 WD_PRE 为 11、则选择 Total Window

时间是 16ms?

3) 那么、是否必须用 5.6ms 至 10.4ms 的时间维护看门狗、以便选择 16ms 的窗口?

计算方法:

4) SPI 控制模式的看门狗错误和复位触发时间之间的间隔是多久? (我假设它取决于计数器,但将其视为永久性故障-任何数字都可用)

5) 在引脚控制模式下、WDT 设置窗口看门狗的上限是可以实现的。 列出的值(例如,对于 GND - 32ms 到 48ms)是否是总窗口大小?

6) 当前模式是什么意思?

谢谢、

Sri Viswa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri:

    1.引脚控制使用引脚电平状态图 8-16、而 SPI 模式使用图 8-17。 tNRST_TOG 规格也不同、在 SPI 模式下速度更快、并且可以根据需要使用寄存器进行编程。 在 SPI 模式下、可以更灵活地报告更多故障/中断、例如、可以将强制 nRST 在引脚模式下处于低电平的故障报告为中断、并且可以禁用失效防护/看门狗行为、这与始终启用它的引脚模式不同。

    2.是的。

    3.不可以、请参阅数据表的 8.3.22.10.7、窗口启动后的 8.8ms、最新安全时间为 14.4ms。

    4.可根据所选的窗口长度(例如 16ms)和编程的看门狗错误计数器对其进行编程。 即、编程的错误计数数量*配置的总窗口长度 ±10%振荡器。 例如、1 个错误的触发将导致转换、其中 SPI 中的默认 tMSRST_TOG 为 2ms、窗口为 16ms、计数器= 1。 因此、 对于配置的 tNRST_TOG、触发器将导致在该窗口期 (16ms±10%) 内重新启动并且 nRST 为低电平。

    5.是的

    6.这是设备在处理保护事件时进入的内部设备状态,用于故障恢复和用户不可配置,谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    谢谢你。

    我进一步怀疑 SPI 控制模式下的 HSSC 引脚。 根据数据表、当我们将 HSS 配置为 HSSC 控制时、我们可以使用 FSO 引脚作为 HSSC 引脚、即当我们使用上述配置在 SPI 模式下向 HSSC 引脚提供高电平和低电平信号时、我们也可以打开/关闭 HSS。

    我的理解是否正确?

    谢谢、
    Sri Viswa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri:

    是的、您的理解是正确的、谢谢。

    此致、

    Michael。