This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:需要高通平台的器件驱动程序

Guru**** 3001850 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A, TPS25751, ADS7128, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560538/tca6424a-need-device-driver-for-qualcomm-platform

器件型号:TCA6424A
主题中讨论的其他器件: TPS25751、 ADS7128、 TPS25750

工具/软件:

您好、

我们 在其中一个设计中使用了以下 IC。 我们需要将软件设备驱动程序集成到 Qualcomm 平台中。

TCA6424ARGJR
ADS7128IRTET
TPS25751DREFR

请提供支持。

如果您需要更多信息、敬请告知。

谢谢、

Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    当您说“软件设备驱动程序“时、您具体需要什么?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    我们正在寻找 Linux 器件驱动程序。

    谢谢、

    Nave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    我们没有针对该器件 TCA6424A 的 Linux 器件驱动程序。  

    有一些用于 PCA953x 的 Linux 源代码: https://git.ti.com/cgit/keystone-linux/linux/tree/drivers/gpio/pca953x.c?id=d1c057e31734426ba385e02291d97bdf06ba0c1d

    在查看 TCA6424A 时、也许能够参考该材料。 寄存器写入和读取应相同。 由于 TCA6424A 是 24 位器件、而不是 16 位或 8 位 IO 扩展器、因此地址将发生变化。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的响应 Tyler。 我们将对其进行查看。

    我们还在寻找 TPS25751DREFR 和  ADS7128IRTET 的驱动程序。

    请提出建议。

    谢谢、

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    我的团队支持 TCA6424A。  

    对于 TPS25751DREFR、我将重新分配此线程。  

    对于 ADS7128 — 这就是 ADC 团队。 从其他产品线查看 TPS25751 时、专门针对该器件提交新 e2e 主题可能会更快。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:  

    我们没有 TPS25751DREFER 的驱动程序、但您可以参考此存储库作为参考: https://github.com/RPTST/tps25750 

    此处使用的 PD 器件 (TPS25750) 是 TPS25751 的前身、具有相同的 I2C 写入和读取。 寄存器存在一些差异(与 TPS25750 相比、TPS25751 具有更高的可配置性)、因此您需要参阅 TPS25751 技术参考手册 以了解完整的主机接口。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin