This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:PSpice 模型

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1561675/thvd2410-pspice-model

器件型号:THVD2410


工具/软件:

嗨、团队

我们有这个器件的 PSPICE 模型吗? 我在 PSPICE 或我们的网站上没有看到。

谢谢、

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cam:

    所以我们没有正式发布 RS - 485 的大多数 SPICE 模型、因为我们没有很多 SPICE 模型、也没有重点制作 SPICE 模型、因为大多数人不需要它们、因为这些都是相对简单的器件。  

    但是 — 您幸运地使用这个特定器件,因为我们确实有一个库文件(这是 PSpice 模型的基础 — 在将.lib 文件导入到 PSpice 中时、他们需要创建一个.OLB 文件(它只是与.lib 文件关联的符号 — pspice 模型是一个.lib 文件+符号文件 (.olb)-模型的逻辑全部位于.lib 文件中)。  

    此库与 Tina 和 PSpice 兼容、但与 LTSpice 不兼容(语法略有不同)。  

    e2e.ti.com/.../thvd2410.lib

    这是唯一的典型模型、因此在该器件上实际无法进行应力测试。 该器件也通过 P.O.V 模型实现了高度线性化  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Parker Dodson